Les automatisations intelligentes des systèmes photovoltaïques vous permettent de maximiser les avantages de l'énergie solaire en automatisant le fonctionnement des appareils en fonction de la production solaire en temps réel. Ce guide vous guidera à travers le processus de configuration des automatisations intelligentes à l'aide de l'application Home + Control, vous permettant de gérer efficacement votre consommation d'énergie et d'optimiser votre utilisation de l'énergie solaire.
Avant d'essayer de mettre en place des automatisations, assurez-vous que vos produits sont installés et configurés correctement :
- Vérifiez toutes les préconditions et les instructions d'installation ici : Quels sont les prérequis d'une installation de suivi de mesure de la production photovoltaïque ?
- Vérifiez que vos produits sont correctement configurés dans l'application Home + Control ici : Comment configurer mes modules afin de suivre ma production photovoltaïque ?
Table des matières
- Introduction aux automatisations solaires
- Guide étape par étape pour la mise en place de votre première automatisation
- Considérations clés pour des automatisations efficaces
1. Introduction aux automatisations intelligentes basées sur l'énergie solaire
Les automatisations intelligentes basées sur l'énergie solaire vous permettent d'optimiser l'utilisation de l'énergie produite par vos panneaux solaires en contrôlant automatiquement les appareils en fonction de l'énergie solaire disponible. Dans une configuration d'autoconsommation, cela vous aide à maximiser l'utilisation de votre propre énergie produite et à minimiser la consommation du réseau.
Avec les automatisations solaires, vous pouvez faire les mêmes choses que les autres automatisations dans Home + Control, à savoir :
- Allumer automatiquement les appareils.
- Déclencher des scénarios incluant plusieurs actions.
2. Guide étape par étape pour la mise en place de votre première automatisation
A. Ouvrez l'application Home + Control :
Naviguez vers Paramètres, sélectionnez Automatisations, appuyez sur le bouton ➕ dans le coin inférieur droit et choisissez Automatisation personnalisée.
B. Configurer le déclencheur
Sélectionnez Mesure et choisissez le compteur d'énergie qui mesure votre production solaire.
Vous arriverez ensuite sur la page Déclencheur, sélectionnez Injection dans le réseau ou Production totale.
Il est crucial de comprendre la différence entre ces deux concepts, surtout lorsque vous configurez plusieurs automatisations :
- Injection dans le réseau : Cela fait référence à l'excédent de puissance renvoyé dans le réseau après que les besoins de consommation de votre maison soient satisfaits. Nous recommandons d'utiliser ce paramètre pour vos automatisations car il permet de tirer parti de l'énergie excédentaire qui serait autrement perdue.
- Production totale : Il s'agit de la puissance totale générée par vos panneaux solaires, indépendamment de la quantité utilisée ou renvoyée dans le réseau.
Pour plus de détails sur la différence entre la production totale et l'injection dans le réseau, consultez cet article : Je ne comprends pas la différence entre "Injection dans le réseau" et "Production totale", en quoi cela change le comportement de mes automatisations ?
Vous avez le choix entre « Injection réseau » et « Production totale ». Pour optimiser au mieux votre production d'électricité solaire, choisissez « Injection réseau ». Dans la suite de cet article, nous supposerons que vous êtes intéressé par l'injection réseau pour configurer votre automatisation.
Après avoir sélectionné l'injection réseau , choisissez une valeur seuil. L'automatisation sera lancée lorsque la production totale ou la puissance injectée dans le réseau sera supérieure ou inférieure à la valeur sélectionnée. Une fois ce seuil atteint, l'automatisme que vous avez défini est déclenché quel que soit l'appareil que vous décidez d'allumer.
C. Définissez les actions
Choisissez les appareils à automatiser ou les scénarios à activer. Vous pouvez configurer les appareils pour les activer ou les désactiver, ajuster leurs paramètres (par exemple, définir un niveau d'obturation spécifique),... Vous pouvez sélectionner plusieurs appareils, plusieurs scénarios ou une combinaison d'appareils et de scénarios.
Sachez qu'avec les automatisations intelligentes de production photovoltaïque, certains appareils sont plus avantageux à automatiser en raison de leurs habitudes de consommation d'énergie et de leur flexibilité.
- Par exemple, les chauffe-eau, les chargeurs de véhicules électriques (VE) et les pompes de piscine sont avantageux car leur fonctionnement, même bref, contribue à une utilisation efficace de l'énergie. Les chauffe-eau, par exemple, bénéficient d'une inertie thermique, ce qui signifie qu'une fois que l'eau est chauffée, elle conserve la chaleur pendant une période plus longue. De même, l'énergie stockée dans les batteries des véhicules électriques et le chauffage continu d'une piscine restent efficaces même si les appareils ne sont utilisés que par intermittence.
En automatisant ces appareils, vous pouvez vous assurer que l'énergie disponible est utilisée de manière durable et efficace.
3. Considérations clés pour une automatisation efficace
A. Ajustez les seuils d'activation
⚠️ Lors de l'ajustement du seuil, ajoutez une marge de sécurité pour garantir une injection suffisante dans le réseau. Vous pouvez également définir délibérément un seuil d'activation bas pour utiliser toute l'énergie injectée dans le réseau, mais cela compromet le principe d'économie d'énergie et d'argent créé par les automatisations..
B. Configurez les automatisations d'arrêt
Mise à jour