Lorsque vous configurez plusieurs automatisations avec le même seuil de déclenchement, elles s'activent toutes simultanément. Il n'y a pas d'ordre défini dans lequel ces automatisations s'exécutent.
Lorsque vous utilisez le même seuil de déclenchement, toutes les automatisations qui partagent ce seuil seront déclenchés au moment précis où cette condition est remplie. Le système ne donne pas la priorité à une automatisation par rapport à un autre ; il exécute simplement toutes les automatisations qui répondent aux critères en même temps.
Imaginez que vous ayez deux automatisations , toutes deux réglées pour se déclencher à 1 kW d'injection dans le réseau. Si les deux automatisations se déclenchent en même temps, l'effet combiné de l'allumage des deux appareils peut entraîner une baisse significative de l'injection dans le réseau. Par exemple, si chaque appareil consomme 1 kW, l'injection dans le réseau peut passer de 1 kW à -1 kW presque instantanément.
Cela peut avoir des conséquences inattendues, comme le fait de tirer de l'énergie du réseau au lieu d'utiliser l'énergie solaire excédentaire, ce qui va à l'encontre de l'objectif de maximisation de l'autoconsommation.
Quelle pourrait être une option pour créer un ordre de déclenchement ?
- Décaler les seuils de déclenchement : Définissez des seuils de déclenchement légèrement différents pour chaque automatisation. Par exemple, vous pourriez configurer une automatisation pour se déclencher à 0,5 kW et une autre à 0,7 kW. Cela garantit que les automatisations sont activées en séquence, ce qui évite une chute brusque de l'injection dans le réseau.
- Combiner les automatisations : Si vous avez l'intention d'allumer plusieurs appareils simultanément, il est préférable de les inclure tous dans une seule automatisation. Dans ce cas, assurez-vous de définir le seuil de déclenchement en fonction de la consommation énergétique combinée de tous les appareils. Par exemple, si vous allumez deux appareils consommant chacun 0,5 kW, vous devriez définir le seuil de déclenchement en fonction de leur charge combinée, peut-être autour de 1 kW ou plus.
Cependant, les limitations de cette approche sont que si le seuil de déclenchement combiné est très élevé, il se peut que votre injection dans le réseau n'atteigne jamais ce seuil, et vous ne bénéficierez pas de l'injection disponible dans le réseau.
Mise à jour