Les consommations mesurées par le module de mesure peuvent ne pas apparaître immédiatement en raison de la présence de plusieurs modules de mesure ou parce que son installation est récente
- Présence de plusieurs modules de mesure :
- Si l'installation comporte plusieurs modules de mesure, il est nécessaire de conserver uniquement celui qui mesure la consommation totale et de retirer les autres.
- Si l'installation comporte plusieurs modules de mesure, il est nécessaire de conserver uniquement celui qui mesure la consommation totale et de retirer les autres.
- Installation récente :
- Si le module de mesure vient d'être installé, il faut lui laisser le temps de mesurer correctement toutes les consommations avant que celles-ci ne soient affiché dans Home + Control. Ce temps d'attente peut atteindre 24 heures après l'installation du module.
Mise à jour