Comment pouvons-nous vous aider ?

Quels sont les seuils recommandés pour déclencher une automatisation de déclenchement ou d’extinction d’un appareil ?

Lorsque vous configurez des automatisations pour optimiser l'utilisation de votre énergie solaire, choisir les bons seuils pour allumer et éteindre les appareils est crucial. Voici un guide sur la façon d'ajuster ces seuils de manière efficace.

Remarque : Dans cet article, nous supposons que vous avez configuré vos automatisations en utilisant le paramètre « Injection dans le réseau ». Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons vivement de le faire. Pour une explication détaillée de la différence entre la production totale et l'injection dans le réseau, ainsi que leur impact sur vos automatisations, veuillez consulter cet article : Je ne comprends pas la différence entre "Injection dans le réseau" et "Production totale", en quoi cela change le comportement de mes automatisations ?
 

Ajustez le seuil de déclenchement pour les automatisations utilisées pour allumer vos appareils

Prenez en compte la consommation instantanée de vos appareils

Avant de définir votre seuil de déclenchement pour l’allumage, il est crucial de connaître la consommation instantanée des appareils que vous prévoyez d'activer. Le principe est que le seuil de déclenchement correspond à la consommation de l’appareil (ou des appareils) à allumer. Par exemple, si vous automatisez un chauffe-eau de 1,5 kW, assurez-vous que le seuil d’injection dans le réseau reflète cette consommation. Si le seuil de déclenchement est trop bas, lorsque l'appareil s'allumera, vous consommerez instantanément de l'énergie du réseau.
 

Si vous réglez correctement le seuil, en fonction de la consommation de l’appareil, vous éviterez la consommation d'énergie du réseau. Un détail important à garder à l'esprit est que définir le seuil légèrement au-dessus de cette valeur - par exemple, à 1,7 kW - garantira que votre système dispose d'un excédent d'énergie suffisant pour alimenter l'appareil sans recourir immédiatement au réseau.



Définir une marge pour éviter les commutations répétitives ON et OFF

Ajouter une marge est important. Nous vous avons conseillé d’en ajouter dans le paragraphe précédent, mais savez-vous pourquoi ?

Ajouter une marge est vraiment crucial si vous avez ou prévoyez de créer une automatisation d’arrêt (vous trouverez plus de détails dans la section ci-dessous et dans ce guide sur la configuration appropriée des automatisations basées sur l’énergie solaire).

La marge garantit que vos appareils ne déclenchent pas immédiatement l'automatisation d'arrêt juste après leur allumage. Cela se produit parce que l'injection dans le réseau chute brusquement lorsqu'un appareil est activé, pouvant tomber en dessous du seuil que vous avez défini et éteindre l'appareil juste après qu'il se soit allumé.
 


Ajustez le seuil de déclenchement pour les automatisations utilisées pour éteindre vos appareils

Pour éviter que vos appareils ne restent allumés indéfiniment, la mise en place d'une automatisation d'arrêt est essentielle. Cela garantit que, lorsqu'il n'y a plus d'excédent d'énergie généré, vos appareils s'éteindront automatiquement.

Pour éteindre les appareils, définissez le seuil sur « Moins de 0 W ». Cela garantit que lorsque votre production solaire ne couvre plus votre consommation domestique et que vous commencez à puiser de l'énergie dans le réseau, les appareils s'éteignent automatiquement.

Mise à jour