Comment pouvons-nous vous aider ?

Je ne comprends pas la différence entre "Injection dans le réseau" et "Production totale", en quoi cela change le comportement de mes automatisations ?

Les automatisations intelligentes dans les systèmes photovoltaïques vous aident à maximiser les avantages de l'énergie solaire en contrôlant les appareils en fonction de la production solaire. Comprendre la différence entre « Injection dans le réseau » et « Production totale » est crucial pour mettre en place des automatisations efficaces. Cet article clarifie ces concepts et leur impact sur le comportement de vos automatisations.

Qu'est-ce que la "Production totale" ?

La « Production totale » fait référence à la quantité totale d'énergie produite par vos panneaux solaires à un moment donné. Cela est mesuré directement à partir de la sortie de vos panneaux avant que l'énergie ne soit consommée par votre maison ou injectée dans le réseau.

 

Qu'est-ce que l'«Injection dans le réseau » ?

L'« Injection dans le réseau » est la puissance excédentaire produite par vos panneaux solaires qui n'est pas consommée par votre maison et est donc injectée dans le réseau. Elle représente l'excédent d'énergie solaire disponible après avoir satisfait les besoins énergétiques de votre maison. Sur le graphique, l'injection dans le réseau représente uniquement la partie au-dessus de la consommation de la maison.


 

Où trouver cette information

Vous pouvez voir votre production totale,  les informations liées au réseau et votre consommation totale depuis le tableau de bord de l'application Home + Control. Cliquez simplement sur la pilulle en haut à gauche de l'écran pour accéder à ces détails. Vous verrez la consommation de votre maison, votre production totale et vous saurez si vous consommez du réseau ou injectez dans celui-ci.


 

Comment ces mesures affectent-elles vos automatisations ?

1. Utiliser la production totale comme déclencheur

Lorsque vous utilisez la « Production totale » comme déclencheur pour vos automatisations, les actions sont basées uniquement sur la quantité d'énergie produite par vos panneaux. Cela signifie que les appareils s'activeront dès que la production totale atteindra le seuil défini, indépendamment de la consommation de votre maison.

2. Utiliser l'injection dans le réseau comme déclencheur

Lorsque vous utilisez l'« Injection dans le réseau » comme déclencheur, les automatisations sont basées sur l'excédent d'énergie disponible après la consommation de votre maison. Cela garantit que les appareils utilisent uniquement l'énergie excédentaire, optimisant ainsi l'autoconsommation.

 

Quelle option est la meilleure ?

Choisir entre la production totale et l'injection dans le réseau dépend de vos objectifs énergétiques :

  • Production totale : Idéal si vous souhaitez que les appareils s'activent dès que vos panneaux produisent suffisamment d'énergie, indépendamment de la consommation de votre maison.
  • Injection dans le réseau : Meilleur pour maximiser l'autoconsommation et minimiser l'utilisation de l'énergie du réseau, car les appareils ne s'activent que lorsque de l'énergie excédentaire est disponible. Cette option est idéale pour maximiser les avantages de votre installation solaire, car elle privilégie l'utilisation de l'énergie solaire disponible pour vos appareils.

 

Mise à jour