Lorsque vous configurez des automatisations pour des appareils ayant des besoins en puissance différents, vous avez deux principales options :
- Créer une seule automatisation pour tous les appareils
- Mettre en place des automatisations séparées pour chaque appareil ou groupe d’appareils
Si vous êtes novice dans la création d'automatisations avec Home + Control, vous pouvez suivre ce guide : Comment configurer correctement vos automatisations basées sur l’énergie solaire.
1. Automatisation unique pour tous les appareils
Si vous choisissez de contrôler tous vos appareils avec une seule automatisation, ils s'allumeront tous en même temps. Cela peut être pratique, mais cela nécessite une planification minutieuse pour garantir que votre système fonctionne efficacement.
Calculer la charge combinée
Commencez par additionner la consommation énergétique de tous les appareils que vous souhaitez automatiser. Votre seuil de déclenchement doit être réglé pour correspondre à cette charge combinée. Par exemple, si vos appareils consomment respectivement 0,5 kW, 1 kW et 1,5 kW, votre seuil doit être réglé à au moins 3 kW.
Définir une marge de sécurité
Il est crucial de définir le seuil légèrement au-dessus de la charge combinée exacte. Cela garantit que votre automatisation ne se déclenche que lorsqu'il y a suffisamment d'excédent d'énergie produit ou renvoyé dans le réseau. La marge aide également à éviter que vos appareils ne puisent de l'énergie dans le réseau, ce qui est particulièrement important si vous avez mis en place une automatisation pour les éteindre lorsque l'énergie solaire est insuffisante.
2. Mettre en place des automatisations séparées pour chaque appareil ou groupe d’appareils
Si vous préférez un contrôle plus granulaire, vous pouvez configurer différentes automatisations pour chaque appareil ou groupe d'appareils. Cette méthode nécessite de définir des seuils de déclenchement distincts en fonction de la consommation énergétique de chaque appareil.
Décaler les seuils
Chaque automatisation doit avoir un seuil unique qui reflète la charge de l'appareil qu'elle contrôle. En général, l'appareil ayant la consommation d'énergie la plus basse devrait avoir le seuil le plus bas et sera le premier à s'allumer.
Comprendre l'injection dans le réseau vs. la production totale
Il est crucial de comprendre la différence entre ces deux concepts, surtout lorsque vous configurez plusieurs automatisations :
- Injection dans le réseau : Cela fait référence à l'excédent de puissance renvoyé dans le réseau après que les besoins de consommation de votre maison soient satisfaits. Nous recommandons d'utiliser ce paramètre pour vos automatisations car il permet de tirer parti de l'énergie excédentaire qui serait autrement perdue.
- Production totale : Il s'agit de la puissance totale générée par vos panneaux solaires, indépendamment de la quantité utilisée ou renvoyée dans le réseau.
Pour plus de détails sur la différence entre la production totale et l'injection dans le réseau, consultez cet article : INSERER LIEN
Multiples automatisations basées sur l'« Injection dans le réseau » et la « Production totale »
-
Injection dans le réseau : Si vous configurez plusieurs automatisations basées sur l'injection dans le réseau, souvenez-vous qu'à chaque fois qu'un appareil s'allume, l'injection dans le réseau chute considérablement. Par exemple, si vous avez trois automatisations réglées pour se déclencher respectivement à 0,5 kW, 1 kW et 1,5 kW, elles ne se déclencheront pas l'une après l'autre à mesure que votre production solaire augmente.
Par exemple, supposons que votre première automatisation se déclenche à 0,5 kW d'injection dans le réseau, allumant un appareil qui consomme 0,5 kW. Une fois cet appareil allumé, l'injection dans le réseau pourrait tomber près de zéro. Pour que l'automatisation suivante (réglée à 1 kW) se déclenche, votre système doit d'abord générer suffisamment de puissance pour surmonter la baisse et atteindre à nouveau 1 kW d'injection dans le réseau. De même, la troisième automatisation (réglée à 1,5 kW) ne se déclenchera qu'après que l'injection dans le réseau aura augmenté de 1,5 kW supplémentaires, nécessitant un total de 3 kW pour que les trois automatisations se déclenchent successivement - et non seulement le seuil de 1,5 kW de la dernière automatisation.
-
Production totale : Lorsque vous configurez des automatisations basées sur la production totale de votre maison plutôt que sur l'injection dans le réseau, les automatisations se déclencheront de manière plus linéaire à mesure que votre production solaire augmente.
Par exemple, si vous configurez des automatisations à 0,5 kW, 1 kW et 1,5 kW, chaque automatisation s'activera dès que vos panneaux solaires produiront la quantité correspondante d'énergie.
Gardez à l'esprit que la production totale ne tient pas compte de la consommation énergétique de votre maison. Si la consommation de votre foyer est élevée, vous pourriez finir par puiser de l'énergie dans le réseau, même si vos automatisations se déclenchent. Cela peut réduire les avantages de l'utilisation de l'énergie solaire pour vos automatisations.
En planifiant soigneusement vos automatisations et en comprenant comment équilibrer l'injection dans le réseau et la production totale, vous pouvez maximiser l'utilisation de votre énergie solaire et garantir que vos appareils fonctionnent efficacement sans dépendre du réseau.
Mise à jour