Comment pouvons-nous vous aider ?

Ne puis-je pas configurer l'émetteur IR intégré de mon climatiseur Smarther avec Netatmo si je n'en ai pas besoin (exemple : configuration avec des émetteurs IR supplémentaires contrôlés via Zigbee) ?

L'IR intégré sur l'appareil Smarther AC with Netatmo peut être désactivé ou utilisé en parallèle avec un émetteur IR supplémentaire pour contrôler un climatiseur supplémentaire. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez ignorer sa configuration lors de la mise en service.

Mise à jour