Se la configurazione non è riuscita, è necessario riavviare la configurazione avanzata. È possibile riavviarla facendo clic sul pulsante "Riavvia" o direttamente dalle impostazioni del prodotto. Menu > Gestisci la mia casa > Stanza > Prodotto > Configurazione avanzata del telecomando Seguire le raccomandazioni indicate di seguito: Alcuni suggerimenti per la configurazione avanzata - Assicurarsi che le batterie del telecomando siano cariche - Assicurarsi che il telecomando sia acceso - Disattivare in anticipo tutte le modalità speciali e impostare il telecomando su una configurazione di base (ad esempio: aria condizionata, 28 °C, velocità ventola 3). - Allontanarsi da qualsiasi altro prodotto che utilizzi infrarossi (telecomando TV, rilevatore di movimento nelle luci, ecc.). Durante questa fase, Smarther AC recepirà i comandi a infrarossi dal tuo telecomando, ma potrebbe anche recepire i comandi da altri prodotti nelle vicinanze. Ciò può causare interferenze e causare un errore. - Assicurati che il tuo smartphone non sia troppo vicino al tuo prodotto. Il riconoscimento facciale sulla maggior parte degli smartphone può causare interferenze. - Rimani entro 1 metro dal prodotto e punta il tuo telecomando verso Smarther AC quando premi i pulsanti. - Attendi il "bip" tra ogni pressione del pulsante. Ciò significa che Smarther AC ha ricevuto l'ordine dal telecomando. - In caso di dubbi, è meglio tornare indietro e ripetere la fase. - Se sei già nello stato richiesto, non devi necessariamente cambiare stato per tornarci. - Al termine della configurazione avanzata, lascia acceso il tuo prodotto. Potrebbe volerci del tempo prima che la configurazione si sincronizzi. Una volta completata la configurazione, riceverai una notifica e sarai in grado di controllare il tuo condizionatore d'aria dall'applicazione Home + Control. In caso di guasti multipli, il tuo condizionatore potrebbe utilizzare una lingua molto diversa dalle lingue abituali. Ciò non significa che la tua apparecchiatura non sia compatibile. Se l'errore persiste, inviaci le foto del tuo telecomando (fronte e retro) specificando la marca e il riferimento esatto.
Aggiornato