Comment pouvons-nous vous aider ?

Auto-Adapt ne fonctionne pas correctement. Que dois-je faire ?

Qu'est-ce que la fonction de chauffage prédictif (Auto-Adapt) ? Auto-Adapt est une fonction intelligente du thermostat qui peut allumer le chauffage à l'avance afin d'atteindre la température nominale réglée à l'heure exacte indiquée dans le programme de chauffage domestique.

Auto-Adapt peut être activé ou désactivé en allant dans « Paramètres », puis en sélectionnant « Confort thermique », puis « Anticipation ».

La fonction Auto-Adapt se calibre automatiquement toutes les deux semaines, si elle est activée. Si elle ne fonctionne pas correctement, vous n'avez rien à faire, elle reviendra automatiquement à ses paramètres corrects. Quelles sont les causes du dysfonctionnement d'Auto-Adapt ?

Auto-Adapt s'adapte aux caractéristiques spécifiques de votre maison (inertie thermique, isolation, etc.). Si l'une de ces caractéristiques change, cela peut entraîner un dysfonctionnement d'Auto-Adapt.

Comment puis-je éviter le dysfonctionnement d'Auto-Adapt ?

• Évitez de modifier la température de l'eau dans le système de chauffage.

• Évitez d'utiliser d'autres appareils de chauffage.

Auto-Adapt est réglé sur 30 minutes et se base sur la température extérieure. En effet, plus il fait froid, plus il faudra de temps pour chauffer la maison. Et inversement.

Si la température extérieure n'est pas disponible pendant plusieurs heures, Auto-Adapt sera automatiquement réglé sur 30 minutes.

Cela peut se produire dans les cas suivants :

• Perte de la connexion sans fil entre les vannes et le thermostat.

• Routeur Wi-Fi déconnecté d'Internet ou absence de connexion Wi-Fi entre le thermostat et le routeur Wi-Fi. Auto-Adapt est réglé sur trois heures.

Dans la plupart des cas, Auto-Adapt a une durée maximale de trois heures.

Dans certains cas, cependant, trois heures peuvent ne pas être suffisantes pour atteindre le point de consigne requis, ce qui peut poser un problème avec les systèmes à forte inertie (tels que le chauffage au sol) ou pendant les mois froids de l'hiver.

Pour utiliser un temps de préchauffage maximal de huit heures, la température nominale ne doit pas dépasser 14 °C pendant la période pendant laquelle le thermostat utilise la fonction d'adaptation automatique.

Si votre installation est équipée de vannes intelligentes Netatmo et que l'option d'anticipation est activée, celle-ci s'appliquera à toute la maison : toutes les pièces pourront alors être chauffées de manière prédictive.

Comme le chauffage prédictif s'effectue pièce par pièce, il est possible qu'une pièce soit capable de prévoir plus de 30 minutes (prévision optimisée), tandis qu'une autre continue à prévoir 30 minutes (prévision par défaut).

Après plusieurs semaines de chauffage, sans aucune intervention de votre part, la durée de la prévision sera automatiquement optimisée pour toutes les pièces.

Si votre système de chauffage dispose d'un capteur externe pour contrôler automatiquement la température de l'eau dans le système de chauffage en fonction du temps, la fonction Auto-Adapt peut ne pas produire les résultats escomptés. Nous vous recommandons de désactiver Auto-Adapt et d'ajuster le planning hebdomadaire en conséquence.

Mise à jour