How can we help?

Hoe kan ik via slimme meldingen een melding krijgen wanneer er energie beschikbaar is?

Met slimme meldingen in Home + Control kun je in realtime op de hoogte blijven van de beschikbaarheid van energie uit je fotovoltaïsche systeem. Door deze meldingen in te stellen, kun je ervoor zorgen dat je wordt gewaarschuwd wanneer er overtollige energie beschikbaar is, zodat je optimaal gebruik kunt maken van je zonne-energieproductie. Deze handleiding laat zien hoe je deze meldingen effectief kunt instellen om je energieverbruik te optimaliseren.

Voordat je slimme meldingen probeert in te stellen, moet je ervoor zorgen dat je producten correct zijn geïnstalleerd en geconfigureerd:


Daarna kunt u de volgende stappen volgen:

1. Open de toepassing Home + Control

Navigeer naar Instellingen en selecteer Slimme meldingen

 

 

 

2. Maak je slimme melding

Nadat je op Slimme meldingen hebt geklikt, kun je je op zonne-energie gebaseerde slimme meldingen maken. Als je nog geen slimme meldingen hebt, moet je klikken op Een melding toevoegen (scherm links). Als je al een melding hebt gemaakt, worden je meldingen weergegeven en hoef je alleen maar op de ➕ knop in de rechterbenedenhoek te tikken (scherm rechts).
 


Als uw zonne-installatie goed geïnstalleerd is en uw Legrand met Netatmo verbonden producten goed geconfigureerd zijn, zou u een sjabloon “Beschikbaar zonne-overschot voorgesteld” moeten hebben.

Klik erop, het is de enige manier om een slimme melding op basis van zonne-energie te maken

 

U komt op een pagina met een overzicht van de notificatie-instellingen. In dit stadium kun je alleen de naam van de melding kiezen, maar niet de triggervoorwaarde of de triggertijd wijzigen.  Je moet daarom op Bevestigen drukken, waarna je slimme melding wordt aangemaakt.

 

3. Je slimme melding bewerken

Zodra je op zonne-energie gebaseerde slimme melding is aangemaakt, kun je deze bewerken. Om uw melding te bewerken, navigeert u opnieuw naar Instellingen en selecteert u Slimme meldingen.

De lijst met bestaande slimme meldingen wordt weergegeven en je zou de op zonne-energie gebaseerde melding moeten zien die je zojuist hebt gemaakt. Als je de naam en de triggervoorwaarden wilt wijzigen, klik je op de melding.

 

 

Druk op Bewerken om je notificatie-instellingen aan te passen. Je kunt de melding een andere naam geven en de triggervoorwaarden aanpassen. Je kunt instellen dat de melding wordt geactiveerd als het onmiddellijke vermogen dat door je panelen wordt gegenereerd onder of boven een specifieke waarde komt, die je kunt definiëren. Bovendien kun je instellen hoe lang aan de voorwaarde moet worden voldaan.

Dit helpt om meldingen te vermijden voor korte, uitzonderlijke stroomschommelingen.

 

Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan en je slimme melding is klaar.



Nu weet je hoe je je slimme melding kunt maken en aanpassen op basis van je fotovoltaïsche productie, zodat je altijd op de hoogte bent van de prestaties van je systeem.

Bijgewerkt