How can we help?

Auto-Adapt werkt niet goed. Wat moet ik doen?

Wat is de anticiperende verwarmingsfunctie (Auto-Adapt)? Auto-Adapt is een intelligente thermostaatfunctie die de verwarming van tevoren kan inschakelen om de ingestelde temperatuur te bereiken op het exacte tijdstip dat is aangegeven in het verwarmingsprogramma van de woning. Auto-Adapt kan worden geactiveerd of gedeactiveerd door naar "Instellingen" te gaan en "Thermisch comfort" en vervolgens "Anticipatie" te selecteren. De Auto-Adapt-functie kalibreert automatisch elke twee weken, indien actief. Als de functie niet goed werkt, hoeft u niets te doen; de functie keert automatisch terug naar de juiste instellingen. Wat veroorzaakt storingen in Auto-Adapt? Auto-Adapt past zich aan de specifieke kenmerken van uw woning aan (thermische traagheid, isolatie, enz.). Als een van deze kenmerken verandert, kan dit storingen in Auto-Adapt veroorzaken. Hoe kan ik storingen in Auto-Adapt voorkomen? • Vermijd het wijzigen van de watertemperatuur in het verwarmingssysteem. • Vermijd het gebruik van andere verwarmingsapparaten. Auto-Adapt is ingesteld op 30 minuten en is gebaseerd op de buitentemperatuur. Sterker nog, hoe kouder het is, hoe langer het duurt om uw huis te verwarmen. En vice versa. Als er gedurende enkele uren geen buitentemperatuurmeting beschikbaar is, wordt Auto-Adapt automatisch ingesteld op 30 minuten. Dit kan in de volgende gevallen gebeuren: • Verlies van draadloze verbinding tussen de kleppen en de thermostaat. • Wi-Fi-router losgekoppeld van het internet of geen Wi-Fi-verbinding tussen de thermostaat en de Wi-Fi-router. Auto-Adapt is ingesteld op drie uur. In de meeste gevallen heeft Auto-Adapt een maximale duur van drie uur. In sommige gevallen is drie uur echter mogelijk niet genoeg om de vereiste instelwaarde te bereiken, wat een probleem kan zijn bij systemen met een hoge traagheid (zoals vloerverwarming) of tijdens de koude wintermaanden. Om een ​​maximale voorverwarmingstijd van acht uur te gebruiken, mag de insteltemperatuur niet hoger zijn dan 14 °C gedurende de tijd dat de thermostaat de auto-adapt-functie gebruikt. Als uw systeem Netatmo Smart Valves heeft en de anticipatie-optie is geactiveerd, wordt het hele huis toegepast: alle kamers kunnen dan anticiperend verwarmen. Omdat anticiperend verwarmen per kamer plaatsvindt, is het mogelijk dat de ene kamer langer dan 30 minuten kan voorspellen (geoptimaliseerde voorspelling), terwijl een andere kamer na 30 minuten blijft voorspellen (standaardvoorspelling). Na enkele weken verwarmen, zonder dat u iets hoeft te doen, wordt de duur van de voorspelling automatisch geoptimaliseerd voor alle kamers. Als uw verwarmingssysteem een ​​externe sensor heeft die de watertemperatuur in het verwarmingssysteem automatisch regelt op basis van de tijd,Auto-Adapt levert mogelijk niet de juiste resultaten op. Het is raadzaam Auto-Adapt uit te schakelen en uw weekschema dienovereenkomstig aan te passen.

Bijgewerkt