Come possiamo aiutarti?

Il modulo / presa di alimentazione gateway del mio impianto "...with Netatmo" si è disconnesso. Cosa devo fare?

Se l'App Home + Control indica "presa di alimentazione gateway disconnessa" o "modulo gateway disconnesso":

  • Innanzitutto verifica che l'impianto non sia in modalità di configurazione. 

    Accertati che gli indicatori luminosi di configurazione dei prodotti cablati dell'impianto siano di colore verde fisso. Se è così, premi brevemente al centro dell'interruttore master Casa/Fuori casa o sul pulsante di configurazione del modulo gateway per uscire dalla modalità di configurazione.

  • Controlla i collegamenti elettrici del modulo/presa di alimentazione gateway.
  • Riavvia il router internet.
  • Se ci sono diversi punti di accesso Wi-Fi (ripetitore, amplificatore, estensore) nella tua rete, 

    Accertati di stabilire un nome diverso (SSID) per ogni punto di accesso. Quindi, accertati che il modulo / presa di alimentazione gateway sia configurato per connettersi al punto di accesso con il segnale più forte.

  • Segnale Wi-Fi debole 

    Accertati che il segnale Wi-Fi che arriva al modulo/presa di alimentazione gateway sia sufficientemente potente. Per verificarlo, testa la qualità della ricezione del segnale Wi-Fi utilizzando uno smartphone nella posizione in cui si trova la presa di alimentazione gateway.

     

💡Alcuni consigli:

1. Controlla la distanza tra il router Internet e il modulo/presa di alimentazione gateway. 

Le pareti e alcune superfici possono assorbire il segnale wireless. Per migliorare la connettività si consiglia di installare un ripetitore Wi-Fi nella stanza in cui si desidera installare il prodotto

2. SCONSIGLIAMO le seguenti posizioni per il modulo/presa di alimentazione gateway:

·  Dietro una televisione

·  Accanto a un acquario

·  Sopra o dentro un oggetto metallico

·  In un armadio chiuso

·  Vicino a numerosi fili o cavi elettrici

·  Vicino a un altro dispositivo wireless

3. Se in casa è presente uno dei seguenti dispositivi, spegnerlo temporaneamente e verificare se la connessione è ripristinata (potrebbero servire fino a 15 minuti):

· Laptop, tablet, smartphone ...

·  Stampante, altoparlante o qualsiasi dispositivo wireless

·  Videocamera IP

· Forno a microonde (acceso)

Se la situazione è migliorata, provare ad aumentare la distanza tra i prodotti e il dispositivo in questione. Potrebbe non essere possibile utilizzarli contemporaneamente


 

Aggiornato