Comment pouvons-nous vous aider ?

Avec quels types de réseaux Wi-Fi pouvez-vous configurer le contrôle vocal Alexa ?

La commande vocale Alexa ne peut être configurée qu'avec un réseau Wi-Fi domestique de 2,4 GHz qui ne dispose pas de filtrage de port. Elle est compatible avec les normes Wi-Fi 802.11 b/g/n si les paramètres de sécurité du réseau sont définis sur WEP, WPA ou WPA2 Personal.

Mise à jour