Comment pouvons-nous vous aider ?

Sans accès WiFi, il est possible d'utiliser Internet sans aucun délai.

L'application Digital Controls affiche 10 réseaux Wi-Fi, si votre réseau Wi-Fi n'apparaît pas, essayez de rafraîchir la liste. Alexa Voice Control ne peut pas se connecter à Internet via un réseau Wi-Fi public (hot-spot) ou via un réseau Wi-Fi d'entreprise et ces réseaux sont donc déconseillés. Si votre réseau Wi-Fi personnel n'apparaît pas dans la liste des réseaux Wi-Fi suggérés, vérifiez d'abord que votre smartphone est à portée du réseau Wi-Fi et rapprochez-vous du routeur internet si ce n'est pas le cas. Si votre réseau Wi-Fi n'apparaît toujours pas dans la liste des réseaux disponibles, c'est probablement parce qu'il est masqué : saisissez manuellement le SSID (nom) de votre réseau.

Mise à jour