Comment pouvons-nous vous aider ?

Je ne vois pas mon réseau WiFi dans la liste des réseaux suggérés.

L'application Digital Controls n'affiche que 10 réseaux Wi-Fi. Faites défiler la page vers le bas pour actualiser la page et voir si votre réseau Wi-Fi apparaît désormais. L'application Digital Controls ne fonctionne pas avec un réseau Wi-Fi public (hotspot) ou un réseau Wi-Fi d'entreprise. Ces types de réseaux n'apparaîtront donc pas dans la liste. Si votre réseau Wi-Fi personnel n'apparaît pas dans la liste des réseaux suggérés, vérifiez d'abord que votre smartphone est à portée de réception du réseau. Si nécessaire, rapprochez-vous du routeur. Si votre réseau Wi-Fi n'apparaît toujours pas dans la liste des réseaux disponibles, il est peut-être masqué. Dans ce cas, saisissez manuellement le SSID (nom) de votre réseau.

Mise à jour