Comment pouvons-nous vous aider ?

Je ne vois pas mon réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux suggérés.

L'application Digital Controls affiche 10 réseaux Wi-Fi, si votre réseau Wi-Fi n'est pas affiché essayez de rafraîchir la liste en faisant défiler la page des réseaux Wi-Fi. La commande vocale Alexa ne peut pas accéder à Internet via un réseau Wi-Fi public (hot-spot) ou via un réseau Wi-Fi d'entreprise, et par conséquent ces réseaux ne sont pas suggérés. Si votre réseau Wi-Fi personnel n'apparaît pas dans la liste des réseaux Wi-Fi suggérés, vérifiez d'abord que votre smartphone est à portée du réseau Wi-Fi, et rapprochez-vous du routeur Internet si ce n'est pas le cas. Si votre réseau Wi-Fi n'apparaît toujours pas dans la liste des réseaux disponibles, c'est probablement parce qu'il est masqué : saisissez manuellement le SSID (nom) de votre réseau.

Mise à jour