Come possiamo aiutarti?

Non riesco a configurare il mio Classe 300EOS. Mi sbagliavo?

Apri l'app Home + Security e seleziona "Installa nuovi prodotti" in Impostazioni. Segui le istruzioni. Assicurati che il tuo smartphone sia connesso a una rete a 2,4 GHz. Classe 300EOS non è compatibile con reti a 5 GHz. Se stai utilizzando un dispositivo iOS e ricevi il messaggio di errore "Impossibile aggiungere accessorio", metti il dispositivo iOS in modalità aereo per più di 30 secondi, disattiva la modalità aereo e riavvia l'installazione. Se stai utilizzando un dispositivo Android, assicurati che nessuna app di blocco degli annunci sia abilitata sul tuo dispositivo. In tal caso, disattiva l'applicazione adblocker durante l'installazione di Classe 300EOS. Se desideri installare Classe 300EOS tramite un ripetitore Wi-Fi: Assicurati che non abbia lo stesso nome (SSID) del router. Per verificare se il ripetitore funziona correttamente, prova a installare Classe 300EOS direttamente sul router (cambiando anche la rete a cui è connesso lo smartphone).

Aggiornato