Apri l'app Home + Security e seleziona Installa nuovi prodotti in Impostazioni. Segui le istruzioni. Assicurati che il tuo smartphone sia connesso a una rete a 2,4 GHz. Il modello della serie EOS 300 non è compatibile con le reti a 5 GHz. Se stai utilizzando un dispositivo iOS e ricevi il messaggio di errore "Impossibile aggiungere un accessorio", metti il tuo dispositivo iOS in modalità aereo per più di 30 secondi, disattiva la modalità aereo e riavvia l'installazione. Se stai utilizzando un dispositivo Android, assicurati che nessuna app di blocco degli annunci sia abilitata sul tuo dispositivo. In tal caso, disattiva l'applicazione adblocker durante l'installazione di Classe 300 EOS. Se vuoi installare Classe 300 EOS su un ripetitore Wi-Fi: Assicurati che non abbia lo stesso nome (SSID) del router. Per verificare se il ripetitore funziona correttamente, prova a installare Classe 300 EOS direttamente sul router (cambiando la rete a cui è connesso anche lo smartphone).
Aggiornato