Apri l'app Home + Security e seleziona "Installa nuovi prodotti" in Impostazioni. Segui le istruzioni. Assicurati che il tuo smartphone sia connesso a una rete a 2,4 GHz. Classe 300 EOS non è compatibile con reti a 5 GHz. Se stai utilizzando un dispositivo iOS e ricevi l'errore "Impossibile aggiungere accessorio", metti il tuo dispositivo iOS in modalità aereo per più di 30 secondi, rimuovi la modalità aereo e riprova l'installazione. Se stai utilizzando un dispositivo Android, assicurati che nessuna app di blocco degli annunci sia abilitata sul tuo dispositivo. In tal caso, disattiva l'applicazione adblocker durante l'installazione di Classe 300 EOS. Se vuoi installare Classe 300 EOS su un ripetitore Wi-Fi: Assicurati che non abbia lo stesso nome (SSID) del router. Per verificare che il ripetitore funzioni correttamente, prova a installare Classe 300 EOS direttamente sul router (cambiando anche la rete a cui è connesso lo smartphone).
Aggiornato