Come possiamo aiutarti?

Accesso Internet EOS Classe 300. Non preoccuparti?

problemi di connessione wireless possono essere causati da interferenze fisiche o dalla configurazione del punto di accesso Wi-Fi. In questo articolo, proveremo prima a ridurre qualsiasi interferenza fisica, e poi ti offriremo alcuni semplici passaggi per risolvere i problemi del punto di accesso Wi-Fi. . Ridurre le interferenze Controllare la distanza tra il router e il Class 300 EOS (la distanza ideale è di 3 m). Le pareti e alcune superfici possono assorbire il segnale wireless. Se il problema di connessione non viene risolto, è necessario installare un ripetitore Wi-Fi nella stanza in cui si desidera installare il prodotto. È meglio se il Class 300 EOS e il router non sono: Dietro una TV. Vicino a un acquario. Al chiuso o sotto un oggetto metallico. In un mobile chiuso. Vicino a molti cavi e fili. Vicino a qualsiasi dispositivo wireless. Se si dispone di uno di questi dispositivi in casa, spegnerli temporaneamente e verificare se il problema persiste. risolto: Computer portatili, tablet, ecc. Stampanti wireless, altoparlanti e altri dispositivi wireless. Telecamere IP. Microonde (durante l'uso). Telefoni cordless. Configurazione di base del punto di accesso. Riavviare il router Wi-Fi. Se nella rete è presente più di un punto di accesso Wi-Fi (ripetitore/amplificatore/extender), assicurarsi di impostare nomi diversi (SSID) per ciascun punto. d'accès. Quindi, assicurati che Classe 300 EOS sia configurato per connettersi al punto di accesso con il segnale più forte. Per farlo, vai al menu delle impostazioni del dispositivo (rotella dentata) / Rete. Configurazione avanzata del punto di accesso Per i passaggi successivi, dovrai accedere alla pagina di configurazione del router. Controlla il manuale utente del router. Prova ad aggiornare il router all'ultima versione del firmware. Prova a impostare una password Wi-Fi più semplice senza caratteri speciali. Assicurati che il filtro MAC non sia abilitato sul router (o controlla che Classe 300 EOS sia nella whitelist). Assicurati che la restrizione di accesso (controllo genitori, ecc.) sia disabilitata. Controlla se il router ha una funzione di sospensione. In tal caso, disattiva la funzione Disattiva la restrizione del canale Wi-Fi (abilita la selezione automatica) oppure seleziona i canali 1, 6 o 11. Se il router è compatibile con 5 GHz, verifica che sia abilitato anche 2,4 GHz (i prodotti Legrand Netatmo Bticino possono connettersi solo a reti a 2,4 GHz). Prova a disattivare 5 GHz. Controlla se UPnP è abilitato. Si consiglia di utilizzarlo. Prova a cambiare i server DNS correnti con i server di Google (Primaria: 8.8.8.8 / Secondaria: 8.8.4.4).

Aggiornato