Come possiamo aiutarti?

Il mio EOS Classe 300 può essere connesso a Internet. Cosa dovrei fare?

problemi di connessione wireless possono essere causati da interferenze fisiche o dalla configurazione del punto di accesso Wi-Fi. In questo articolo, cercheremo innanzitutto di limitare le possibili interferenze fisiche, quindi ti offriremo alcuni semplici passaggi per risolvere il problema del punto di accesso Wi-Fi. Limitazione delle interferenze Controlla la distanza tra il router e EOS Classe 300 (la distanza ideale è 3 m). A volte il segnale Wi-Fi viene assorbito da pareti o determinate superfici. Se il problema di connessione non viene risolto, dovrai fornire un ripetitore Wi-Fi nella stanza in cui desideri installare il tuo prodotto. EOS Classe 300 e il router preferibilmente non dovrebbero essere posizionati: Dietro una TV. Vicino a un acquario. Dentro o sotto un oggetto metallico. In un armadio chiuso. Vicino a molti cavi e fili. Vicino a qualsiasi rete wireless Se hai di questi dispositivi in casa, disattivali temporaneamente e verifica se il problema è stato risolto: Computer portatili, tablet, ecc. Stampanti wireless, altoparlanti e tutti gli altri dispositivi wireless. Telecamere IP. Forno a microonde (in uso). Telefoni cordless. Configurazione di base del punto di accesso Riavvia il router Wi-Fi. Se la tua rete ha più punti di accesso Wi-Fi (ripetitore/amplificatore/extender), dovrai impostare un nome diverso (SSID) per ogni punto di accesso. Quindi assicurati che Classe 300 EOS sia configurato per connettersi al punto di accesso con il segnale più forte. Per fare ciò, vai al menu delle impostazioni (composizione) / Rete. Accesso avanzato I seguenti passaggi richiedono di accedere alla configurazione del router pagina. Consultare il manuale utente del router. Provare ad aggiornare il router all'ultima versione del firmware. Provare a impostare una password Wi-Fi più semplice, senza caratteri speciali. Assicurarsi che sul router non sia abilitato alcun filtro MAC (o verificare che Classe 300 EOS sia nella whitelist). Assicurarsi che la restrizione di accesso (sistema di controllo parentale, ecc.) sia disabilitata. Verificare se il router ha una funzione di sospensione. In tal caso, disabilitare questa funzione. Disattivare la restrizione del canale Wi-Fi (abilitare la selezione automatica) o selezionare i canali 1, 6 o 11. Se il router è compatibile con 5 GHz, verificare che sia abilitato anche 2,4 Ghz (i prodotti Legrand Netatmo Bticino possono connettersi solo a reti a 2,4 GHz). Provare a disabilitare 5 GHz. Assicurarsi che UPnP sia abilitato. Se ne consiglia l'uso. Prova a cambiare i server DNS correnti con quelli di Google (Primariano: 8.8.8.8 / Secondario: 8.8.4.4).

Aggiornato