Come possiamo aiutarti?

Guida semplificata per risolvere i problemi con i numeri rossi.

problemi di rete wireless possono essere causati da interferenze fisiche o dalla configurazione del tuo punto di accesso Wi-Fi. In questo articolo, cercheremo innanzitutto di ridurre qualsiasi interferenza fisica, quindi ti offriamo alcuni semplici passaggi per risolvere i problemi del tuo punto di accesso Wi-Fi. Riduci le interferenze Controlla la distanza tra il tuo router e Classe 300 EOS (la distanza ideale è 3 m). Pareti e determinate superfici possono assorbire il segnale wireless. Se il problema di connettività non viene risolto, è necessario installare un ripetitore Wi-Fi nella stanza in cui verrà installato il prodotto. È meglio che Classe 300 EOS e il router non siano: Dietro una TV. Vicino a un acquario. Dentro o sotto un oggetto metallico. All'interno di un mobile chiuso. Vicino a un gran numero di cavi e fili. Vicino a qualsiasi dispositivo wireless. Se uno di questi dispositivi è presente in casa, è necessario spegnerlo temporaneamente e verificare se il problema è stato risolto: Computer portatili, tablet, ecc. Stampanti wireless, altoparlanti o altri dispositivi wireless. Telecamere IP. Microonde (in inglese: operation). Configurazione di base wireless del punto di accesso Riavvia il router Wi-Fi. Se sulla tua rete sono presenti più punti di accesso Wi-Fi (ripetitore/extender), assicurati di impostare un nome diverso (SSID) per ogni punto di accesso. Assicurati quindi che Classe 300 EOS sia configurato per connettersi al punto di accesso con il segnale più forte. Per fare ciò, vai al menu delle impostazioni del dispositivo (rotellina) / Rete. Configurazione avanzata del punto di accesso Per i passaggi successivi, sarà necessario connettersi alla pagina di configurazione del router. Controlla il manuale utente del router. Prova ad aggiornare il router all'ultima versione del firmware. Prova a impostare una password Wi-Fi più semplice, senza caratteri speciali. Assicurati che sul router non siano abilitati filtri MAC (o controlla se Classe 300 EOS è nella whitelist). Assicurati che le restrizioni di accesso (controllo genitori, ecc.) siano disabilitate. Controlla se il router ha una funzione di sospensione. In tal caso, disabilita la funzione. Disattiva la restrizione del canale Wi-Fi (abilita la selezione automatica) oppure seleziona i canali 1, 6 o 11. Se il router supporta la banda 5 GHz, verifica anche che sia abilitata la banda 2,4 GHz (i prodotti Legrand Netatmo BTicino possono connettersi solo a reti con banda 2,4 GHz). Prova a disattivare la banda 5 GHz. Controlla se UPnP è abilitato. Si consiglia di utilizzarlo. Prova a cambiare i server DNS correnti con quelli di Google (primario: 8.8.8.8 / secondario: 8.8.4.4).

Aggiornato