problemi di connessione wireless possono essere causati da interferenze fisiche o dalla configurazione del punto di accesso Wi-Fi. In questo articolo, proveremo prima a ridurre qualsiasi interferenza fisica e poi suggeriremo alcuni semplici passaggi per risolvere i problemi del punto di accesso Wi-Fi. Ridurre l'interferenza Controllare la distanza tra il router e l'EOS Class 300 (3 m è la distanza ideale). Pareti e alcune superfici possono assorbire il segnale wireless. Se il problema di connettività non viene risolto, dovresti installare un ripetitore Wi-Fi nella stanza in cui desideri installare il prodotto. È meglio se Classe 300 EOS e il router non sono: Dietro una TV. Vicino a un acquario. Al chiuso o sotto un oggetto metallico. Posizionati in un mobile chiuso. Vicino a un gran numero di cavi e fili. Vicino a qualsiasi dispositivo wireless. Se hai uno di questi dispositivi a casa, spegnilo temporaneamente e verifica se il problema è stato risolto: Computer portatili, tablet, ecc. Stampanti wireless, altoparlanti e qualsiasi altro dispositivo wireless. Telecamere IP. Microonde (in uso). Wireless Configurare il access point Basic Riavvia il router Wi-Fi. Se nella tua rete sono presenti più access point Wi-Fi (ripetitore/amplificatore/estensore), assicurati di impostare nomi diversi (SSID) per ogni access point. Assicurati quindi che Classe 300 EOS sia configurato per connettersi all'access point con il segnale più forte. Per farlo, vai al menu delle impostazioni del dispositivo (composizione) / Rete. Configura l'access point Advanced Per i passaggi successivi, dovrai connetterti alla pagina di configurazione del router. Consulta il manuale utente del router. Prova ad aggiornare il router all'ultima versione del firmware. Prova a impostare una password Wi-Fi più semplice, senza caratteri speciali. Assicurati che il router non abbia filtri MAC abilitati (o controlla che Classe 300 EOS sia nella whitelist). Assicurati che tutte le restrizioni di accesso (controllo genitori, ecc.) siano disabilitate. Controlla se il router ha una funzione "sleep". In tal caso, disabilitare la funzione Disattivare la restrizione del canale Wi-Fi (abilitare la selezione automatica) oppure selezionare i canali 1, 6 o 11. Se il router è compatibile con 5 GHz, verificare che sia abilitato anche 2,4 GHz (i prodotti Legrand Netatmo Bticino possono connettersi solo a reti a 2,4 GHz). Provare a disabilitare 5 GHz. Verificare se UPnP è abilitato. Si consiglia di utilizzarlo. Provare a cambiare i server DNS correnti con quelli di Google (Primaria: 8.8.8.8 / Secondaria: 8.8.4.4).
Aggiornato