Come possiamo aiutarti?

Il mio Classe 300 EOS non si connette a internet. Cosa devo fare?

I problemi con il wireless possono essere causati da interferenze fisiche o dalla configurazione del punto di accesso Wi-Fi. In questo articolo cercheremo innanzitutto di ridurre tutte le interferenze fisiche, quindi suggeriremo alcuni semplici passaggi per la risoluzione dei problemi del punto di accesso Wi-Fi.

Passo 1: ridurre le interferenze

Innanzitutto, assicuratevi che la distanza tra il router e Classe 300 EOS sia di circa 3 metri (distanza ideale). I muri e alcune superfici possono assorbire i segnali wireless e causare problemi di connettività.

Posizionamento ottimale:

Assicuratevi che Classe 300 EOS e il router non siano posizionati:

  • Dietro un televisore
  • Vicino a un acquario
  • All'interno o sotto un oggetto metallico
  • All'interno di un armadio chiuso
  • Vicino a un gran numero di cavi e fili
  • Vicino ad altri dispositivi wireless

Spegnere temporaneamente altri dispositivi

Quindi, se avete uno di questi dispositivi nelle vicinanze, spegneteli temporaneamente per vedere se il problema si risolve:

  • Computer portatili, tablet, ecc.
  • Stampanti wireless, altoparlanti e altri dispositivi wireless
  • Telecamere IP
  • Microonde (quando in uso)
  • Telefoni cordless

Installare un ripetitore Wi-Fi:

Se si verificano ancora problemi di connettività, potrebbe essere necessario installare un ripetitore Wi-Fi nella stanza in cui si trova Classe 300 EOS. Questo aiuterà a rafforzare il segnale.


Fase 2: Configurazione di base del punto di accesso

Riavviare il router:

Se la riduzione delle interferenze non risolve il problema, riavviate il router Wi-Fi. Questa semplice operazione può aggiornare la connessione e risolvere molti problemi.

⚠️ Se nella rete sono presenti più punti di accesso Wi-Fi (ripetitori, booster, extender), assicurarsi che ognuno di essi abbia un nome univoco (SSID).

Inoltre, assicuratevi che Classe 300 EOS sia impostato per connettersi al punto di accesso con il segnale più forte. Per verificarlo, accedere al menu delle impostazioni del dispositivo (icona ingranaggio) > Rete.


Fase 3: Configurazione avanzata del punto di accesso

Se i passaggi di base non hanno risolto il problema, passiamo ad alcune impostazioni avanzate. È necessario accedere alla pagina di configurazione del router. Se non sapete come fare, consultate il manuale d'uso del router e seguite questi passaggi:

  1. Cercate di aggiornare il router all'ultima versione del firmware.
  2. Valutate se impostare una password Wi-Fi più semplice e senza caratteri speciali. Questo può talvolta aiutare a risolvere i problemi di connessione.
  3. Assicurarsi che sul router non sia abilitato alcun filtro MAC (o verificare che Classe 300 EOS sia nella white-list).
  4. Assicuratevi che le restrizioni di accesso (controllo parentale, ecc.) siano disattivate.
  5. Verificare se il router dispone di una funzione di sospensione. In caso affermativo, disattivare la funzione
  6. Disattivare la restrizione dei canali Wi-Fi (attivare la selezione automatica) o selezionare i canali 1, 6 o 11.
  7. Se il router è compatibile con i 5GHz, verificare che siano abilitati anche i 2,4Ghz (i prodotti Legrand Netatmo Bticino possono collegarsi solo a reti a 2,4GHz).
  8. Provare a disabilitare i 5GHz.
  9. Controllare se UPnP è abilitato. Si consiglia di utilizzarlo.
  10. Provare a sostituire i server DNS attuali con quelli di Google:
    • Primario: 8.8.8.8
    • Secondario: 8.8.4.4

Se, nonostante tutti questi passaggi, il vostro Classe 300 EOS continua a non connettersi alla rete Wi-Fi, contattate l'assistenza direttamente qui: Contattaci

Aggiornato