Passerelle
Vert fixe : Le réseau de la passerelle est ouvert et prêt pour l’installation des produits
Vert clignotant : La passerelle est en mode de configuration Wi-Fi
Blanc fixe court (lors du démarrage du produit / après une réinitialisation complète de la passerelle) : démarrage initial
Blanc fixe continu : connexion stable entre l’application et le téléphone
Orange, clignotement court (1 flash) : réinitialisation du Wi-Fi et de HomeKit déclenchée (après un appui de 10 secondes)
Orange fixe : réinitialisation complète en cours (après un appui de 20 secondes)
Bleu clignotant : une mise à jour du firmware est en cours
Appareils
Vert fixe : le réseau Zigbee a été ouvert ou rejoint avec succès.
Vert clignotant (uniquement pour les appareils sans fil) : l’appareil rejoint le réseau (succès = vert fixe, échec = rouge fixe).
Rouge fixe : l’appareil est alimenté et recherche un réseau.
Violet/Bleu : produits déconnectés de l’appareil, mais toujours connectés au réseau Zigbee.
Mise à jour