Comment pouvons-nous vous aider ?

Je n'arrive pas à configurer mon EOS Classe 300. Que dois-je faire ?

Ouvrez l'application Home + Security et sélectionnez « Installer de nouveaux produits » dans les Paramètres. Suivez les instructions. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau 2,4 GHz. La Classe 300 EOS n'est pas compatible avec les réseaux 5 GHz. Si vous utilisez un appareil iOS et que vous obtenez le message d'erreur « Échec de l'ajout d'accessoire », mettez votre appareil iOS en mode avion pendant plus de 30 secondes, désactivez à nouveau le mode avion et redémarrez l'installation. Si vous utilisez un appareil Android, assurez-vous qu'aucune application de blocage des publicités n'est activée sur votre appareil. Si c'est le cas, désactivez l'application de blocage des publicités lors de l'installation du Classe 300 EOS. Si vous souhaitez installer le Classe 300 EOS sur un répéteur WiFi : Assurez-vous qu'il n'a pas le même nom (SSID) que le routeur. Pour vérifier si le répéteur fonctionne correctement, vous pouvez essayer d'installer le Classe 300 EOS directement sur le routeur (en changeant également le réseau auquel le smartphone est connecté).

Mise à jour