Comment pouvons-nous vous aider ?

Je n'arrive pas à configurer mon Class 300EOS, que dois-je faire ?

Ouvrez l'application Home + Security et sélectionnez « Installer de nouveaux produits » dans les paramètres. Suivez les instructions. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau 2,4 GHz. La classe EOS 300 ne prend pas en charge les réseaux 5 GHz. Si vous utilisez un appareil iOS et que vous obtenez l'erreur « Impossible d'ajouter un accessoire », mettez votre appareil iOS en mode avion pendant plus de 30 secondes, désactivez le mode avion, puis redémarrez l'installation. Si vous utilisez un appareil Android, assurez-vous qu'aucune application de blocage des publicités n'est activée sur votre appareil. Si tel est le cas, veuillez désactiver l'application de blocage des publicités lors de l'installation du Class 300 EOS. Si vous souhaitez installer le Class 300 EOS sur un répéteur Wi-Fi : Assurez-vous qu'il n'a pas le même nom (SSID) que le routeur. Pour vérifier si le répéteur fonctionne correctement, essayez d'installer le Class 300D directement sur le routeur (en changeant également le réseau auquel le smartphone est connecté).

Mise à jour