Comment pouvons-nous vous aider ?

Accès Internet EOS de classe 300. Ne vous inquiétez pas ?

Les problèmes de connexion sans fil peuvent être causés par des interférences physiques ou par la configuration du point d'accès Wi-Fi. Dans cet article, nous allons d'abord essayer de réduire les interférences physiques, puis nous vous proposerons quelques étapes simples pour résoudre les problèmes de point d'accès Wi-Fi. . Réduisez les interférences Vérifiez la distance entre le routeur et le Class 300 EOS (3 m est la distance idéale). Les murs et certaines surfaces peuvent absorber le signal sans fil. Si le problème de connexion n'est pas résolu, vous devez installer un répéteur Wi-Fi dans la pièce où vous souhaitez installer le produit. Il est préférable que le Class 300 EOS et le routeur ne soient pas : Derrière un téléviseur. Près d'un aquarium. À l'intérieur ou sous un objet métallique. Dans une armoire fermée. À proximité de nombreux câbles et fils. À proximité de tout appareil sans fil. Si vous avez l'un de ces appareils chez vous, éteignez-le temporairement et voyez si le problème est résolu : Ordinateurs portables, tablettes, etc. Imprimantes sans fil, haut-parleurs et autres appareils sans fil. Caméras IP. Micro-ondes (en cours d'utilisation). Téléphones sans fil. Configuration de base du point d'accès. Redémarrez le routeur Wi-Fi. S'il existe plusieurs points d'accès Wi-Fi (répéteur/amplificateur/extendeur) sur le réseau, assurez-vous de définir des noms différents (SSID) pour chaque point. d'accès. Ensuite, assurez-vous que le Classe 300 EOS est configuré pour se connecter au point d'accès avec le signal le plus fort. Pour cela, allez dans le menu des paramètres de l'appareil (roue dentée) / Réseau. Configuration avancée du point d'accès Pour les étapes suivantes, vous devrez vous connecter à la page de configuration du routeur. Consultez le manuel d'utilisation du routeur. Essayez de mettre à jour le routeur vers la dernière version du firmware. Essayez de définir un mot de passe Wi-Fi plus simple sans caractères spéciaux. Assurez-vous que le filtre MAC n'est pas activé sur le routeur (ou vérifiez que le Classe 300 EOS est sur liste blanche). Assurez-vous que la restriction d'accès (contrôle parental, etc.) est désactivée. Vérifiez si le routeur dispose d'une fonction de veille. Si c'est le cas, désactivez la fonctionnalité Désactivez la restriction des canaux Wi-Fi (activez la sélection automatique) ou sélectionnez les canaux 1, 6 ou 11. Si votre routeur est compatible 5 GHz, vérifiez que 2,4 GHz est également activé (les produits Legrand Netatmo Bticino ne peuvent se connecter qu'aux réseaux 2,4 GHz). Essayez de désactiver 5 GHz. Vérifiez si UPnP est activé. Il est recommandé de l'utiliser. Essayez de remplacer les serveurs DNS actuels par les serveurs de Google (Primaire : 8.8.8.8 / Secondaire : 8.8.4.4).

Mise à jour