Si la LED correspondante clignote de manière répétée lorsque le bouton d'ouverture de porte est appuyé sans que le verrouillage de porte ne soit activé, votre Class 300EOS est en mode "Verrouillage bouton d'ouverture de porte". Cela signifie que le bouton de déverrouillage de porte n'est actif que lorsqu'il existe une liaison audio/vidéo entre les unités extérieure et intérieure. Pour désactiver le mode "Verrouillage bouton de déverrouillage de porte" : - Retirer le Class 300EOS du support mural - Retirer le bornier d'alimentation vert - Placer le micro-interrupteur "Verrouillage bouton de déverrouillage de porte" situé à l'arrière du Class 300EOS dans la bonne position - Reconnecter le bornier d'alimentation vert - Remonter le Class 300EOS sur le support mural Ces opérations doivent être effectuées par une personne autorisée.
Mise à jour