Français :Français:Si, en appuyant sur le bouton d'ouverture de la serrure, la LED correspondante clignote plusieurs fois sans envoyer de commande à la serrure, le Classe 300 EOS est en mode Secure Lock, dans lequel les boutons ne sont actifs que lorsqu'il y a une connexion audio/vidéo entre le visiophone et la platine de rue. Pour désactiver le mode Secure Lock : — Retirer le Classe 300 EOS du support mural. — Retirer le bornier d'alimentation vert. — Déplacer le micro-interrupteur « Fonction Secure Lock », situé à l'arrière du visiophone, vers la droite. — Réinsérer le bornier d'alimentation vert. — Refixer le visiophone sur le support mural. Cette opération doit être effectuée par une personne autorisée.
Mise à jour