Si lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage de la serrure, la LED correspondante clignote plusieurs fois sans activer la serrure, cela signifie que le mode verrouillage sécurisé de votre Classe 300 EOS est activé, les boutons ne sont donc actifs que si une connexion audio/vidéo est établie entre le visiophone et la platine de rue vidéo. Pour désactiver le mode verrouillage sécurisé : - retirer le Classe 300 EOS du support mural - retirer le bornier d'alimentation vert - déplacer le micro-interrupteur de la fonction verrouillage sécurisé, situé à l'arrière de l'appareil, sur la centrale Home + Security dans la bonne position - réinsérer le bornier d'alimentation vert - réinsérer le visiophone dans le mur Cette opération doit être effectuée par une personne autorisée.
Mise à jour