Comment pouvons-nous vous aider ?

Les marquages pour l'alimentation sur le connecteur et les tores pour la mesure de puissance doivent ils être strictement respectés?

Oui, il est crucial de suivre strictement les indications de marquage à la fois sur le connecteur aval (alimentation électrique) et sur les bobines de mesure.

Ces marquages servent de directives pour garantir une installation correcte et une mesure précise de la puissance.

Importance des Marquages :

  • Sécurité : Suivre les marquages assure le bon raccordement de l'alimentation électrique, ce qui est essentiel pour le fonctionnement sûr de l'équipement. 🛡️
  • Précision : Des bobines de mesure correctement positionnées garantissent des données de mesure de puissance précises, ce qui est essentiel pour surveiller la consommation d'énergie et assurer un fonctionnement efficace. 📊

Le respect des marquages sur le connecteur et les bobines de mesure est essentiel pour la sécurité, la précision et les performances optimales du système de mesure de puissance.

Mise à jour