Comment pouvons-nous vous aider ?

Que faire lorsqu'un produit apparaît "injoignable" dans l'App ?

Un produit apparaît "injoignable" dans l'App lorsqu'il ne communique plus avec la prise Control / le module Control.

Lorsqu'un produit est injoignable:

  • Coupez et remettez sous tension le produit
  • Vérifiez qu'il fonctionne correctement localement
  • Vérifiez que la distance entre ce produit et le plus à proximité n'excède pas 10 mètres. Si la distance est trop élevée, nous recommandons de rajouter un produit entre les deux (ex. une prise mobile)
  • Vérifiez si de nouveaux appareils électriques installés à proximité du produit perturbent le signal radio.

Mise à jour