¿Qué es la función de calefacción predictiva (Auto-Adapt)? Auto-Adapt es una función inteligente del termostato que permite encender la calefacción con antelación para alcanzar la temperatura objetivo establecida a la hora exacta indicada en el programa de calefacción. Puede activar o desactivar Auto-Adapt en "Ajustes", seleccionar "Confort térmico" y luego "Anticipación". La función Auto-Adapt se calibra automáticamente cada dos semanas si está activa. Si no funciona correctamente, no necesita hacer nada; volverá automáticamente a la configuración correcta. ¿Qué causa el mal funcionamiento de Auto-Adapt? Auto-Adapt se adapta a las características específicas de su hogar (inercia térmica, aislamiento, etc.). Si alguna de estas características cambia, puede causar un mal funcionamiento de Auto-Adapt. ¿Cómo puedo evitar el mal funcionamiento de Auto-Adapt? • Evite cambiar la temperatura del agua del sistema de calefacción. • Evite usar otros aparatos de calefacción. Auto-Adapt tiene un tiempo de funcionamiento de 30 minutos y se basa en la temperatura exterior. De hecho, cuanto más frío haga, más tardará en calentar su hogar. Y viceversa. Si no se dispone de una lectura de la temperatura exterior durante varias horas, la función Auto-Adapt se ajustará automáticamente a 30 minutos. Esto puede ocurrir en los siguientes casos: • Pérdida de la conexión inalámbrica entre las válvulas y el termostato. • El router Wi-Fi está desconectado de Internet o no hay conexión Wi-Fi entre el termostato y el router Wi-Fi. La función Auto-Adapt está ajustada a tres horas. En la mayoría de los casos, la función Auto-Adapt tiene una duración máxima de tres horas. Sin embargo, en algunos casos, tres horas pueden no ser suficientes para alcanzar la temperatura de consigna requerida, lo que puede ser un problema con sistemas con alta inercia (como la calefacción por suelo radiante) o durante los meses fríos de invierno. Para utilizar un tiempo máximo de precalentamiento de ocho horas, la temperatura de consigna no debe ser superior a 14 °C durante el tiempo que el termostato esté utilizando la función de auto-adaptación. Si su sistema cuenta con válvulas inteligentes Netatmo y la opción de anticipación está activada, se aplicará a toda la casa: todas las habitaciones podrán calentarse de forma predictiva. Dado que la calefacción predictiva se realiza habitación por habitación, es posible que una habitación pueda predecir más allá de los 30 minutos (predicción optimizada), mientras que otra siga prediciendo a los 30 minutos (predicción predeterminada). Tras varias semanas de calefacción, sin ninguna acción por su parte, la duración de la predicción se optimizará automáticamente para todas las habitaciones. Si su sistema de calefacción cuenta con un sensor externo para controlar automáticamente la temperatura del agua en función de la hora,Es posible que la autoadaptación no produzca los resultados correctos. Se recomienda desactivarla y ajustar su programación semanal según corresponda.
Actualización