¿Cómo podemos ayudarte?

No puedo conectar mi aire acondicionado Smarther con Netatmo a Internet. ¿Qué debo hacer?

Si no consigues conectar tu Smarther AC con Netatmo a Internet: Apaga el termostato en tu cuadro eléctrico, vuelve a encenderlo y reinicia tu router de Internet/Wi-Fi. Si esto no resuelve el problema y ya has configurado tu router manualmente, es posible que la configuración del router esté bloqueando la conexión al termostato. En este caso, consulta el manual de tu router y sigue las instrucciones: Paso 1: En el navegador de Internet de tu ordenador, introduce la dirección local del router con el siguiente formato http://192.168.xx (por ejemplo http://192.168.1.1). Esto está indicado en el manual de tu router. Paso 2: A veces se te pedirá un nombre de usuario y una contraseña. En la mayoría de routers, estos son "admin" y "admin". En caso contrario, consulta tu manual. Paso 3: A continuación, puedes acceder a la interfaz de configuración de tu router. Paso 4: Si el canal Wi-Fi se ha cambiado manualmente, es posible que ya no proporcione una conectividad óptima. Paso 5: Por último, si tienes uno o más repetidores Wi-Fi en tu red, asegúrate de que cada uno de estos puntos de acceso Wi-Fi tenga un nombre diferente (o SSID) y que el termostato se conecte al que tenga la señal más fuerte.

Actualización