¿Cómo podemos ayudarte?

No puedo configurar mi Clase 300EOS, ¿qué debo hacer?

Abra la aplicación Home + Security y seleccione “Instalar nuevos productos” en la configuración. Siga las instrucciones. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red de 2,4 GHz. La clase EOS 300 no admite redes de 5 GHz. Si está usando un dispositivo iOS y recibe el error “No se puede agregar accesorio”, coloque su dispositivo iOS en modo avión durante más de 30 segundos, desactive el modo avión y luego reinicie la instalación. Si está usando un dispositivo Android, asegúrese de que no haya aplicaciones bloqueadoras de anuncios habilitadas en su dispositivo. Si es así, desactive la aplicación de bloqueo de anuncios al instalar el Class 300 EOS. Si desea instalar el Class 300 EOS en un repetidor Wi-Fi: Asegúrese de que no tenga el mismo nombre (SSID) que el enrutador. Para verificar si el repetidor está funcionando correctamente, intente instalar el Class 300D directamente en el enrutador (cambiando también la red a la que está conectado el teléfono inteligente).

Actualización