¿Cómo podemos ayudarte?

No puedo configurar mi Classe 300EOS. ¿Me equivoqué?

Abra la aplicación Home + Security y seleccione “Instalar nuevos productos” en Configuración. Siga las instrucciones. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red de 2,4 GHz. El Classe 300EOS no es compatible con redes de 5 GHz. Si está utilizando un dispositivo iOS y recibe el mensaje de error “No se puede agregar accesorio”, coloque el dispositivo iOS en modo avión durante más de 30 segundos, desactive el modo avión y reinicie la instalación. Si está utilizando un dispositivo Android, asegúrese de que no haya aplicaciones de bloqueo de anuncios habilitadas en su dispositivo. Si es así, desactive la aplicación de bloqueo de publicidad al instalar el Classe 300EOS. Si desea instalar el Classe 300EOS usando un repetidor Wi-Fi: Asegúrese de que no tenga el mismo nombre (SSID) que el enrutador. Para verificar si el repetidor funciona correctamente, intente instalar el Classe 300EOS directamente en el enrutador (cambiando también la red a la que está conectado el teléfono inteligente).

Actualización