Abra la aplicación Home + Security y seleccione “Instalar nuevos productos” en Configuración. Siga las instrucciones. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red de 2,4 GHz. El Classe 300 EOS no es compatible con redes de 5 GHz. Si está usando un dispositivo iOS y recibe el error “No se puede agregar accesorio”, coloque el dispositivo iOS en modo avión durante más de 30 segundos, elimine el modo avión y reinicie la configuración. Si está usando un dispositivo Android, asegúrese de que no haya aplicaciones de bloqueo de anuncios habilitadas en el dispositivo en cuestión. Si es así, desactive la aplicación de bloqueo de anuncios al instalar el Classe 300 EOS. Si desea instalar el Classe 300 EOS en un repetidor Wi-Fi: Asegúrese de que no tenga el mismo nombre (SSID) que su enrutador. Para verificar si el repetidor está funcionando correctamente, intente instalar el Classe 300 EOS directamente en el enrutador (cambiando también la red a la que está conectado el teléfono inteligente).
Actualización