¿Cómo podemos ayudarte?

No he configurado mi EOS Class 300, ¿qué opinas?

Abra la aplicación Home + Security y seleccione Instalar nuevos productos en Configuración. Siga las instrucciones. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red de 2,4 GHz. El modelo de la serie EOS 300 no es compatible con redes de 5 GHz. Si está usando un dispositivo iOS y recibe el mensaje de error "No se puede agregar el accesorio", coloque su dispositivo iOS en modo avión durante más de 30 segundos, desactive el modo avión y reinicie la instalación. Si está usando un dispositivo Android, asegúrese de que no haya aplicaciones bloqueadoras de anuncios habilitadas en su dispositivo. Si es así, desactive la aplicación adblocker al instalar el Classe 300 EOS. Si desea instalar el Classe 300 EOS en un repetidor Wi-Fi: Asegúrese de que no tenga el mismo nombre (SSID) que el enrutador. Para verificar si el repetidor funciona correctamente, intente instalar el Classe 300 EOS directamente en el enrutador (cambiando la red a la que también está conectado el teléfono inteligente).

Actualización