¿Cómo podemos ayudarte?

Una guía sencilla para solucionar problemas de red.

Los problemas inalámbricos pueden deberse a interferencias físicas o a la configuración de su punto de acceso Wi-Fi. En este artículo, primero intentaremos reducir las interferencias físicas y luego sugeriremos algunos pasos simples para solucionar el problema del punto de acceso Wi-Fi. Verifique la distancia entre el enrutador y la clase EOS 300 (3 m es la distancia ideal). Configuración del producto. Es mejor que el EOS y el enrutador de clase 300 no estén: detrás de un televisor. cerca de una pecera. dentro o debajo de un objeto metálico. ubicados en un gabinete cerrado. cerca de muchos cables y alambres. en su hogar, apáguelos temporalmente y vea si se ha resuelto el problema: computadoras portátiles, tabletas, etc. impresoras inalámbricas, parlantes y cualquier otro dispositivo inalámbrico. cámaras IP. microondas (mientras están en uso). D_ Configuración básica del punto de acceso_X000D_ _X000D_ Reinicie el enrutador Wi-Fi._X000D_ Si hay varios puntos de acceso Wi-Fi (repetidor/amplificador/extensor) en la red, asegúrese de establecer diferentes nombres (SSID) para cada punto de acceso. Fort._X000D_ Para hacer esto, vaya al siguiente menú en la configuración de la aplicación Inicio + Seguridad: Administrar mi hogar / Clase 300 EOS / Clase 300 EOS EOS / configurar. _ ... habilitado en su enrutador (o verifique si la cámara está en la lista blanca). 00D_ Asegúrese de que la restricción de acceso (control parental, etc.) esté deshabilitada. Verifique si su enrutador tiene una función de suspensión. En caso afirmativo, desactive la función. Desactive la restricción de canales Wi-Fi (active la selección automática) o seleccione los canales 1, 6 o 11. Si su enrutador admite 5 GHz, verifique que también esté habilitado 2,4 GHz (los productos Legrand Netatmo Bticino solo pueden conectarse a redes de 2,4 GHz)._x000 D_ Pruebe a deshabilitar 5 GHz. Verifique que UPnP esté habilitado. Se recomienda usarlo. Pruebe a cambiar los servidores DNS actuales a Google (Principal: 8.8.8.8 / Secundario: 8.8.4.4).

Actualización