¿Cómo podemos ayudarte?

No quieres configurar mi EOS Clase 300, ¿cuál es la tuya?

Abra la aplicación Home + Security y seleccione “Instalar nuevos productos” en Configuración. Siga las instrucciones. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red de 2,4 GHz. El Classe 300 EOS no es compatible con redes de 5 GHz. Si está usando un dispositivo iOS y recibe el error “No se puede agregar accesorio”, coloque su dispositivo iOS en modo avión durante más de 30 segundos, elimine el modo avión e intente la instalación nuevamente. Si está usando un dispositivo Android, asegúrese de que no haya aplicaciones bloqueadoras de anuncios habilitadas en su dispositivo. Si es así, desactive la aplicación adblocker durante la instalación del Classe 300 EOS. Si desea instalar el Classe 300 EOS en un repetidor Wi-Fi: Asegúrese de que no tenga el mismo nombre (SSID) que el enrutador. Para verificar que el repetidor funciona correctamente, intente instalar el Classe 300 EOS directamente en el enrutador (cambiando también la red a la que está conectado el teléfono inteligente).

Actualización