¿Cómo podemos ayudarte?

Acceso a Internet EOS Clase 300. ¿No te preocupes?

Los problemas de conexión inalámbrica pueden deberse a interferencias físicas o a la configuración del punto de acceso Wi-Fi. En este artículo, primero intentaremos reducir las interferencias físicas y luego le ofreceremos algunos pasos sencillos para solucionar los problemas del punto de acceso Wi-Fi. . Reduce las interferencias Comprueba la distancia entre el router y el Class 300 EOS (3 m es la distancia ideal). Las paredes y algunas superficies pueden absorber la señal inalámbrica. Si no se soluciona el problema de conexión, debes instalar un repetidor Wi-Fi en la habitación donde quieras instalar el producto. Lo mejor es que el Class 300 EOS y el router no estén: Detrás de un televisor. Cerca de un acuario. En interiores o debajo de un objeto metálico. En un armario cerrado. Cerca de muchos cables y alambres. Cerca de cualquier dispositivo inalámbrico. Si tienes alguno de estos dispositivos en tu casa, apágalos temporalmente y comprueba si el problema se ha solucionado. resuelto: Computadoras portátiles, tabletas, etc. Impresoras inalámbricas, parlantes y otros dispositivos inalámbricos. Cámaras IP. Microondas (mientras están en uso). Teléfonos inalámbricos. Configuración básica del punto de acceso. Reinicie el enrutador Wi-Fi. Si hay más de un punto de acceso Wi-Fi (repetidor/amplificador/extensor) en la red, asegúrese de configurar nombres diferentes (SSID) para cada punto. d'accès. A continuación, asegúrese de que el Classe 300 EOS esté configurado para conectarse al punto de acceso con la señal más fuerte. Para ello, vaya al menú de configuración del dispositivo (rueda dentada) / Red. Configuración avanzada del punto de acceso Para los siguientes pasos, deberá iniciar sesión en la página de configuración del enrutador. Consulte el manual de usuario del enrutador. Intente actualizar el enrutador a la última versión de firmware. Intente configurar una contraseña de Wi-Fi más simple sin caracteres especiales. Asegúrese de que el filtro MAC no esté habilitado en el enrutador (o verifique que Classe 300 EOS esté en la lista blanca). Asegúrese de que la restricción de acceso (control parental, etc.) esté deshabilitada. Verifique si el enrutador tiene una función de suspensión. Si es así, deshabilita la función Desactiva la restricción de canales Wi-Fi (activa la selección automática) o selecciona los canales 1, 6 o 11. Si tu router es compatible con 5 GHz, comprueba que también esté habilitado 2,4 GHz (los productos Legrand Netatmo Bticino solo pueden conectarse a redes de 2,4 GHz). Prueba a deshabilitar 5 GHz. Comprueba si está habilitado UPnP. Se recomienda usarlo. Prueba a cambiar los servidores DNS actuales a los servidores de Google (Principal: 8.8.8.8 / Secundario: 8.8.4.4).

Actualización