¿Cómo podemos ayudarte?

¿Por qué el LED de la Class 300EOS parpadea repetidamente cuando presiono el botón de apertura de la puerta sin activar el bloqueo de la puerta?

Si el LED correspondiente parpadea repetidamente al presionar el botón de apertura de la puerta sin que se active el bloqueo de la puerta, su Class 300EOS está en modo "Bloqueo del botón de apertura de la puerta". Esto significa que el botón de apertura de la puerta solo está activo cuando hay una conexión de audio/video entre las unidades exterior e interior. Para desactivar el modo "Bloqueo del botón de apertura de la puerta": - Retire la Class 300EOS del soporte de pared - Retire el bloque de terminales de alimentación verde - Coloque el microinterruptor "Bloqueo del botón de apertura de la puerta" ubicado en la parte posterior de la Class 300EOS en la posición correcta - Vuelva a conectar el bloque de terminales de alimentación verde - Vuelva a montar la Class 300EOS en el soporte de pared Estas operaciones deben ser realizadas por una persona autorizada.

Actualización