Eine Szenario ist eine bestimmte Abfolge von Aktionen innerhalb der Installation – wie ein definierter Zustand von Beleuchtung, Rollläden, Heizung und Audiosystem –, die vom Nutzer manuell über einen lokalen Befehl, per Smartphone über die Home + Control-App oder sogar per Sprachsteuerung (wenn in die Installation integriert) abgerufen werden kann.
Dieser Artikel führt dich durch den Prozess zur Erstellung von Szenen in der Home + Control-App.
1. Öffne die Home + Control-App
2. Gehe zu den Einstellungen und wähle "Meine Szenen verwalten"
3. Wähle deine Szene aus den Hauptszenen oder den zusätzlichen Szenen aus
4. Bearbeite deine Szene
Wähle die Geräte aus, die in der Szene enthalten sein sollen, und lege fest, wie sich jedes Gerät verhalten soll, wenn die Szene gestartet wird.
5. Klicke auf "Bestätigen", um die Erstellung abzuschließen
Zusätzliche Optionen
Für zusätzliche Szenen
- Du kannst der Szene einen neuen Namen geben.
Du kannst auch das Symbol ändern, das der Szene zugeordnet ist.
Ab jetzt weißt du, wie man Szenen erstellt. Die erstellten Szenen sind im Dashboard der Home + Control-App verfügbar und können von dort aus gestartet werden.
Aktualisiert