Die Steckdosen-Schnittstelle (Gateway) wird auf die gleiche Weise wie eine herkömmliche Steckdose in einer Unterputzdose mit Standardtiefe (40 mm) installiert. Sie kann mit Spreizkrallen oder Schrauben als Ersatz für eine bereits vorhandene Steckdose eingebaut werden. Wenn sich bereits ein Internet-Router in der Wohnung befindet, überprüfen Sie die Qualität des WLAN-Signals am gewählten Standort mit Ihrem Smartphone. Wenn noch kein Internet-Router vorhanden ist, wählen Sie einen Ort in der Nähe einer Glasfaser- oder Telefonsteckdose, die für den Internet-Router verwendet werden soll.
Aktualisiert