Wie können wir helfen?

Ich kann meine Klasse 300EOS nicht konfigurieren. Was soll ich tun?

Öffnen Sie die Home + Security App und wählen Sie in den Einstellungen „Neue Produkte installieren“. Folgen Sie den Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit einem 2,4 GHz Netzwerk verbunden ist. Die EOS 300 Klasse unterstützt keine 5 GHz Netzwerke. Wenn Sie ein iOS-Gerät verwenden und die Fehlermeldung „Zubehör kann nicht hinzugefügt werden“ angezeigt wird, versetzen Sie Ihr iOS-Gerät für mehr als 30 Sekunden in den Flugmodus, schalten Sie den Flugmodus aus und starten Sie die Installation neu. Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät keine werbeblockierenden Apps aktiviert sind. Wenn ja, deaktivieren Sie bitte die Werbeblocker-Anwendung, wenn Sie Class 300 EOS installieren. Wenn Sie Class 300 EOS auf einem WLAN-Repeater installieren möchten: Stellen Sie sicher, dass er nicht denselben Namen (SSID) wie der Router hat. Um zu überprüfen, ob der Repeater ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, Class 300D direkt auf dem Router zu installieren (indem Sie auch das Netzwerk ändern, mit dem das Smartphone verbunden ist).

Aktualisiert