Wie können wir helfen?

Internetzugang der Klasse 300 EOS. Keine Sorge?

Probleme mit der drahtlosen Verbindung können durch physische Störungen oder die Konfiguration des WLAN-Zugangspunkts verursacht werden. In diesem Artikel versuchen wir zunächst, physische Störungen zu reduzieren, und zeigen Ihnen dann einige einfache Schritte zur Behebung von Problemen mit dem WLAN-Zugangspunkt. . Störungen reduzieren Abstand zwischen Router und Class 300 EOS prüfen (idealer Abstand: 3 m). Wände und manche Oberflächen können das Funksignal absorbieren. Falls das Verbindungsproblem dadurch nicht gelöst wird, sollten Sie einen WLAN-Repeater in dem Raum installieren, in dem Sie das Produkt installieren möchten. Class 300 EOS und Router sollten sich nicht: Hinter einem Fernseher. In der Nähe eines Aquariums. In Innenräumen oder unter einem Metallgegenstand. In einem geschlossenen Schrank. In der Nähe vieler Kabel und Leitungen. In der Nähe von drahtlosen Geräten. Falls Sie eines dieser Geräte bei sich zu Hause haben, schalten Sie es vorübergehend aus und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. behoben: Laptops, Tablets usw. Kabellose Drucker, Lautsprecher und andere kabellose Geräte. IP-Kameras. Mikrowellen (während der Verwendung). Schnurlose Telefone. Grundlegende Einrichtung des Zugriffspunkts. Starten Sie den WLAN-Router neu. Wenn im Netzwerk mehrere WLAN-Zugriffspunkte (Repeater/Booster/Extender) vorhanden sind, achten Sie darauf, für jeden Punkt einen anderen Namen (SSID) festzulegen. d'accès. Stellen Sie anschließend sicher, dass Classe 300 EOS so konfiguriert ist, dass es sich mit dem Access Point mit dem stärksten Signal verbindet. Rufen Sie dazu das Geräteeinstellungsmenü (Zahnrad) / Netzwerk auf. Erweiterte Access Point-Konfiguration Für die folgenden Schritte müssen Sie sich auf der Konfigurationsseite des Routers anmelden. Lesen Sie im Benutzerhandbuch des Routers nach. Versuchen Sie, den Router auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren. Versuchen Sie, ein einfacheres WLAN-Passwort ohne Sonderzeichen festzulegen. Stellen Sie sicher, dass der MAC-Filter auf dem Router nicht aktiviert ist (oder überprüfen Sie, ob Classe 300 EOS auf der Whitelist steht). Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsbeschränkung (Kindersicherung usw.) deaktiviert ist. Überprüfen Sie, ob der Router über eine Ruhefunktion verfügt. Wenn ja, deaktivieren Sie die Funktion Deaktivieren Sie die WLAN-Kanalbeschränkung (aktivieren Sie die automatische Auswahl) oder wählen Sie die Kanäle 1, 6 oder 11. Wenn Ihr Router 5 GHz-kompatibel ist, überprüfen Sie, ob auch 2,4 GHz aktiviert ist (Produkte von Legrand Netatmo Bticino können nur eine Verbindung zu 2,4 GHz-Netzwerken herstellen). Versuchen Sie, 5 GHz zu deaktivieren. Überprüfen Sie, ob UPnP aktiviert ist. Es wird empfohlen, es zu verwenden. Versuchen Sie, die aktuellen DNS-Server auf die Server von Google zu ändern (Primär: 8.8.8.8 / Sekundär: 8.8.4.4).

Aktualisiert