Wie können wir helfen?

Meine Class 300EOS mit Netatmo verbindet sich nicht mit dem Internet. Was soll ich tun?

Probleme mit der Netzwerkverbindung können durch physische Störungen oder die Konfiguration des WLAN-Zugangspunkts verursacht werden. In diesem Artikel versuchen wir zunächst, physische Störungen zu reduzieren und schlagen dann einige einfache Schritte zur Fehlerbehebung beim WLAN-Zugangspunkt vor. Störungen reduzieren Überprüfen Sie den Abstand zwischen dem Router und dem Classe 300EOS mit Netatmo (3 m sind der ideale Abstand). Wände und einige Oberflächen können das WLAN-Signal absorbieren. Falls das Verbindungsproblem dadurch nicht behoben wird, sollten Sie einen WLAN-Repeater in dem Raum installieren, in dem Sie das Produkt installieren möchten. Am besten platzieren Sie den Classe 300EOS mit Netatmo und den Router nicht: Hinter einem Fernseher. In der Nähe eines Aquariums. In/unter einem Metallgegenstand. In einem geschlossenen Schrank. In der Nähe von vielen Kabeln und Leitungen. In der Nähe von drahtlosen Geräten. Wenn Sie zu Hause eines dieser Geräte haben, schalten Sie es vorübergehend aus und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist: Laptops, Tablets usw. Kabellose Drucker, Lautsprecher und andere drahtlose Geräte. IP-Kameras. Mikrowelle (in Verwendung). Kabellos Telefone. Einfacher Access Point Deutsch: setup Starten Sie den WLAN-Router neu. Wenn sich im Netzwerk mehrere WLAN-Access Points (Repeater/Verstärker/Extender) befinden, achten Sie darauf, für jeden Access Point einen anderen Namen (SSID) festzulegen. Stellen Sie anschließend sicher, dass Classe 300EOS mit Netatmo so konfiguriert ist, dass es sich mit dem Access Point mit dem stärksten Signal verbindet. Gehen Sie dazu in das Geräteeinstellungsmenü (Rad oben links) / Netzwerk. Erweiterte Access Point-Konfiguration Für die folgenden Schritte müssen Sie sich beim Konfigurationsseite des Routers. Prüfen Sie das Benutzerhandbuch des Routers. Versuchen Sie, den Router auf die neueste Softwareversion zu aktualisieren. Versuchen Sie, ein einfacheres WLAN-Passwort ohne Sonderzeichen festzulegen. Stellen Sie sicher, dass auf dem Router kein MAC-Filter aktiviert ist (oder prüfen Sie, ob Classe 300EOS mit Netatmo auf der Whitelist steht). Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsbeschränkung (Kindersicherung usw.) deaktiviert ist. Prüfen Sie, ob der Router über eine Ruhefunktion verfügt. Wenn ja, deaktivieren Sie die Funktion Deaktivieren Sie die WLAN-Kanalbeschränkung (aktivieren Sie die automatische Auswahl) oder wählen Sie die Kanäle 1, 6 oder 11. Wenn Ihr Router 5 GHz-kompatibel ist, überprüfen Sie, ob auch 2,4 GHz aktiviert ist (Produkte von Legrand Netatmo Bticino können nur eine Verbindung zu 2,4 GHz-Netzwerken herstellen). Versuchen Sie, 5 GHz zu deaktivieren. Überprüfen Sie, ob UPnP aktiviert ist. Es wird empfohlen, es zu verwenden. Versuchen Sie, die aktuellen DNS-Server auf die von Google zu ändern (primär: 8.8.8.8 / sekundär: 8.8.4.4).

Aktualisiert