Wie können wir helfen?

Meine Klasse 300EOS stellt keine Verbindung zum Internet her. Was soll ich tun?

WLAN-Probleme können durch physische Störungen oder die Konfiguration des WLAN-Zugangspunkts verursacht werden. In diesem Artikel versuchen wir zunächst, physische Störungen zu reduzieren und schlagen dann einige einfache Schritte zur Fehlerbehebung beim WLAN-Zugangspunkt vor. Störungen reduzieren Überprüfen Sie den Abstand zwischen dem Router und dem Classe 300EOS (der ideale Abstand ist 3 m). Wände und einige Oberflächen können das Funksignal absorbieren. Falls das Verbindungsproblem dadurch nicht behoben wird, müssen Sie in dem Raum, in dem Sie das Produkt aufstellen möchten, einen WLAN-Repeater installieren. Das Classe 300EOS und der Router sollten sich vorzugsweise nicht an den folgenden Orten befinden: Hinter einem Fernseher. In der Nähe eines Aquariums. In Innenräumen oder unter einem metallischen Gegenstand. In einem geschlossenen Schrank. In der Nähe vieler Kabel und Leitungen. In der Nähe eines drahtlosen Geräts. Wenn Sie eines dieser Geräte bei sich zu Hause haben, schalten Sie es vorübergehend aus und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist: Laptops, Tablets usw. Kabellose Drucker, Lautsprecher und alle anderen kabellosen Geräte. IP-Kameras. Mikrowellenherd (falls verwendet). Schnurlose Telefone. Grundlegende Einrichtung des Zugriffspunkts: Starten Sie den WLAN-Router neu. Wenn im Netzwerk mehrere WLAN-Zugriffspunkte (Repeater/Verstärker/Extender) vorhanden sind, achten Sie darauf, für jeden Zugriffspunkt einen anderen Namen (SSID) festzulegen. Stellen Sie anschließend sicher, dass Classe 300EOS so konfiguriert ist, dass es eine Verbindung zu dem Zugriffspunkt mit dem stärksten Signal herstellt. Gehen Sie dazu zum Menü „Geräteeinstellungen“ (Zahnrad) / „Netzwerk“. Erweiterte Access Point-Konfiguration Für die folgenden Schritte müssen Sie sich auf der Konfigurationsseite des Routers anmelden. Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Routers. Versuchen Sie, den Router auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren. Versuchen Sie, ein einfacheres WLAN-Passwort ohne Sonderzeichen festzulegen. Stellen Sie sicher, dass auf dem Router kein MAC-Filter aktiviert ist (oder überprüfen Sie, ob Classe 300 EOS auf der Whitelist steht). Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsbeschränkung (Kindersicherung usw.) deaktiviert ist. Überprüfen Sie, ob der Router über eine Ruhefunktion verfügt. Wenn ja, deaktivieren Sie diese Funktion. Deaktivieren Sie die WLAN-Kanalbeschränkung (aktivieren Sie die automatische Auswahl) oder wählen Sie die Kanäle 1, 6 oder 11. Wenn Ihr Router 5 GHz-kompatibel ist, überprüfen Sie, ob auch 2,4 GHz aktiviert ist (Legrand Netatmo Bticino-Produkte können nur eine Verbindung zu 2,4 GHz-Netzwerken herstellen). Versuchen Sie, 5 GHz zu deaktivieren. Überprüfen Sie, ob UPnP aktiviert ist. Es wird empfohlen, es zu verwenden. Versuchen Sie, die aktuellen DNS-Server auf die von Google zu ändern (Primär: 8.8.8.8 / Sekundär: 8.8.4.4).

Aktualisiert