Deutsch: Wenn beim Drücken der Schlossöffnungstaste die entsprechende LED mehrmals blinkt, ohne dass ein Befehl an das Schloss gesendet wird, befindet sich das Classe 300 EOS im Secure Lock-Modus, in dem die Tasten nur aktiv sind, wenn eine Audio-/Videoverbindung zwischen dem Bildtelefon und der Außensprechstelle besteht. So deaktivieren Sie den Secure Lock-Modus: — Nehmen Sie das Classe 300 EOS von der Wandhalterung ab. — Entfernen Sie die grüne Stromversorgungsklemmleiste. — Verschieben Sie den Mikroschalter „Secure Lock Function“ auf der Rückseite des Bildtelefons nach rechts. — Setzen Sie die grüne Stromversorgungsklemmleiste wieder ein. — Befestigen Sie das Bildtelefon wieder an der Wandhalterung. Dieser Vorgang muss von einer autorisierten Person durchgeführt werden.
Aktualisiert